还原后 Windows 关联帐户权限消失

如果正在使用本地工作站帐户作为
Windows
工作组的一部分,则在发生下列情况之后,
Windows
关联用户帐户的安全设置会消失:
  • 设置新的
    Windows
    工作组,设置新的
    FactoryTalk Directory
    ,然后添加
    Windows
    关联用户帐户或
    Windows
    关联用户组帐户。
  • 备份
    FactoryTalk Directory
    。
  • 在新的计算机上安装或重新安装
    Windows
    。
  • 在新计算机的
    Windows
    中重新创建用户和组帐户。
  • 恢复
    FactoryTalk Directory
    ,包括其
    Windows
    关联用户帐户和
    Windows
    关联用户组帐户。
Windows
关联用户和组帐户会出现在
FactoryTalk Administration Console
中,但是与这些帐户相关联的权限不会生效。
这是因为所有用户和组帐户都是通过唯一的标识符识别的,每个帐户名称的标识符都不同。在用相同的名称在新计算机上创建帐户时,新帐户不会自动获取与旧帐户相同的资源访问权限。这是因为由于安全原因与帐户相关联的唯一标识符不会附加到现有帐户。重新创建
Windows
关联帐户后,也必须重新创建权限。
要防止发生此问题,请使用
Windows
域,而不是工作组。
重要提示:
Network Directory 中的安全设置与 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则应分别在每个目录中设置安全保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal