我无法备份或还原 FactoryTalk Directory、“系统”文件夹或应用程序

可能原因和解决方案:
  • 检查是否拒绝您的用户帐户、您的用户帐户所属的组帐户、您的计算机帐户或您的计算机帐户所属的组帐户访问备份和还原操作。
    如果拒绝访问,请修改
    用户权限分配
    策略设置
    备份和还原目录内容
    ,以进行授权。
    重要提示:
    Network Directory 中的安全设置与 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则应分别在每个目录中设置安全保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal