ControlLogix 预定义条目

使用
ControlLogix
诊断问题时,请将
ControlLogix
预定义条目与客户端应用程序配合使用。这些预定义条目包含在应用程序相应快捷方式文件夹的“诊断条目”文件夹中。
以下快捷方式类型支持 ControlLogix 预定义条目:
  • Logix 控制器
  • Processor
  • Redundant Controller Path
  • Redundant ControlLogix Controller
使用
标签浏览器
以访问
ControlLogix
预定义条目。
使用预定义条目排除
ControlLogix
通信故障
ControlLogix 数据提供程序是 FactoryTalk Linx 的一个功能,用来与 ContolLogix 控制器进行通信。以下预定义条目是
ControlLogix
数据提供程序提供的内部计数器和字符串,可作为数据条目用于故障诊断。这些条目可分为 8 个类别:
  • 与建立控制器通信相关的计数器
  • 跟踪数据条目通信请求的计数器
  • 与 Unsolicited Message 相关的计数器
  • 基本数据包计数器
  • 与写入操作相关的计数器
  • 与读取操作相关的计数器
  • 与优化数据包相关的计数器
  • 其他计数器
(使用预定义条目)排除
ControlLogix
通信问题
  1. 检查与建立控制器通信相关的计数器。如果无法建立连接,则检查
    FactoryTalk Diagnostics
    记录以查明特定错误。
  2. 检查
    @PacketsSent
    和
    @PacketsReceived
    计数器。如果一切正常,这两个计数器的值应递增且互相跟踪。
  3. 检查各个“客户端接口跟踪”计数器(例如
    @AddItems
    、
    @WriteItems
    和
    @PollBlocks
    )以确定这些计数器是否可标识任何问题。
与建立控制器通信相关的计数器(针对
ControlLogix
通信)
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@ConnectionsActive
显示
FactoryTalk Linx
与目标控制器之间的连接数量。
FactoryTalk Linx
必须至少先与目标控制器建立一个连接才能在该控制器中读取或写入数据。请注意,
FactoryTalk Linx
可建立多个连接。
VT_UI4
@ConnectionsAttempted
显示
FactoryTalk Linx
请求打开与目标控制器的连接的次数。
VT_UI4
@ConnectionsOpensRejected
显示
FactoryTalk Linx
请求打开与目标控制器的连接但遭遇到目标控制器或其中一个用于连接控制器的链接设备发出错误回复的次数。
使用此计数器可确定尝试打开连接时出现的网络错误,例如首次添加条目时和断开连接后需要重新连接时。
VT_UI4
@ConnectionsOpensFailed
显示由于超时或内部处理错误等原因而导致
FactoryTalk Linx
无法成功尝试打开与目标控制器的连接的次数。
此计数不包括
FactoryTalk Linx
尝试打开连接但遭遇到目标控制器或用于连接控制器的链接设备发出错误回复的次数。
在首次向网络添加条目后或在断开连接后需要重新连接时,可使用此计数器来测试新连接。
VT_UI4
@ConnectionsDropped
显示已建立但
FactoryTalk Linx
确定不再存在的连接数量。
VT_UI4
@ConnectionsClosed
显示
ControlLogix
请求关闭之前与控制器建立的连接的次数。
VT_UI4
@ConnectionsClosesRejected
显示
FactoryTalk Linx
请求关闭与目标控制器的连接但遭遇到目标控制器或其中一个用于连接控制器的链接设备发出错误回复的次数。
使用此计数器可确定尝试关闭连接时出现的网络错误,例如在所有客户端的条目都已删除且未在进行其他写入操作的情况下尝试关闭连接。
VT_UI4
@ConnectionsClosesFailed
显示由于超时或内部处理错误等原因而导致
FactoryTalk Linx
无法成功尝试关闭与目标控制器的连接的次数。
此计数不包括
FactoryTalk Linx
尝试关闭连接但遭遇到目标控制器或用于连接控制器的链接设备发出错误回复的次数。
使用此计数器可确定尝试关闭连接时出现的网络错误。
VT_UI4
@FirstConnectionDropTime
显示连接首次中断的时间。
STRING
@LastConnectionAttemptTime
指示上次连接尝试未成功的时间。
VT_LPSTR
@LastConnectionDropTime
显示上次连接中断的时间。
STRING
跟踪数据条目通信请求的计数器(针对
ControlLogix
通信)
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@AddItems
指示客户端已请求向目标设备添加的条目数量。此数量包括成功请求到以及未能成功请求到的条目。请注意,由于使用单个 AddItems 调用可请求添加多个条目;因此,此计数器不能作为请求数量的指示器。
VT_UI4
@AddItemCalls
显示客户端在
FactoryTalk Linx
数据服务器中调用 AddItems 方法的次数。客户端使用此方法来通知
FactoryTalk Linx
要在目标控制器中读取或写入标签。请注意,可在单个 AddItems 调用中请求添加多个条目。
VT_UI4
@AddItemsIgnored
显示客户端请求为目标设备添加但由于已添加了相同条目而被忽略的条目数量。此计数器可用于确定是否存在重复条目。
VT_UI4
@DataCommunicationsInhibit
指示设备的数据通信状态为激活或未激活。
VT_BOOL
@RemoveItems
显示客户端在
FactoryTalk Linx
数据服务器中使用 RemoveItems 方法请求从目标设备中移除的条目的数量。此数量包括成功请求到以及未能成功请求到的条目。请勿将此计数器作为请求数量的指示器,因为使用单个
RemoveItems
调用可请求移除多个条目。用户可以使用单个 RemoveItems 调用请求移除多个条目。这样就不需要使用计数器作为请求数量的指示器。
VT_UI4
@RemoveItemCalls
显示客户端在
FactoryTalk Linx
数据服务器中调用 RemoveItems 方法的次数。客户端使用此方法来通知
FactoryTalk Linx
它要从目标控制器中移除标签。可在单个 RemoveItems 调用中请求移除多个条目。有关请求条目的实际数量,请参见 @RemoveItems。
VT_UI4
@RemoveItemsDuplicate
显示客户端请求移除
FactoryTalk Linx
数据服务器中当前无其信息的条目的次数。
VT_UI4
@NumberOfDataItems
显示控制器中当前正在接受轮询的有效数据项的数量。
VT_UI4
@NumberOfPredefinedItems
指示客户端应用程序正在读取(例如,在执行标签浏览时从诊断分支读取)的
FactoryTalk Linx
所定义的标签的数量。
VT_UI4
@NumberOfItems
NumberOfDataItems
和
NumberOfPredefinedItems
的总和。
VT_UI4
基本数据包计数器(针对
ControlLogix
通信)
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@PacketsSent
显示
FactoryTalk Linx
已通过所建立的连接发送到控制器的数据包的数量。
VT_UI4
@PacketsReceived
显示
FactoryTalk Linx
已从控制器接收到的数据包的数量。
VT_UI4
@PacketsCancelled
显示
FactoryTalk Linx
请求取消队列中等待传输到目标控制器的数据包的次数。尽管这种情况很少见,但可能因正在删除某些条目而发生。
VT_UI4
@PacketsPerSecond
显示每秒接收到的平均数据包数。可使用此计数器确定读取数据包的速率。
VT_R8
@AveragePacketResponse
显示
ControlLogix
控制器对数据包作出响应所需的平均时间(毫秒)。此时间包括数据包在连接队列中等待接受处理的时间。
VT_UI4
与写入操作相关的计数器(针对
ControlLogix
通信)
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@WriteItems
显示客户端应用程序请求使用 WriteItems 方法写入目标设备的条目数。
提示
:如果使用单个 WriteItems 调用请求多个条目,@Writeitems 可能并不指示调用数。如果它不指示调用数,请参见
@WriteItemCalls
获取信息。
VT_UI4
@WriteItemsSuccess
指示
FactoryTalk Linx
在响应客户端应用程序的 WriteItems 请求时确定有效的条目的数量。有效条目将会添加到
FactoryTalk Linx
最后会传输到控制器的数据包中。
VT_UI4
@WriteItemsFailure
指示
FactoryTalk Linx
在响应客户端应用程序的 WriteItems 请求时确定无效的条目的数量。无效条目不会添加到
FactoryTalk Linx
传输到控制器的数据包中。
VT_UI4
@WriteItemCalls
显示客户端在
FactoryTalk Linx
数据服务器中调用 WriteItems 方法的次数。客户端使用此方法来通知
FactoryTalk Linx
它要在目标控制器中写入标签。
VT_UI4
@WriteCompletes
指示
FactoryTalk Linx
为响应客户端应用程序的 WriteItems 请求而向客户端应用程序发出 WriteComplete 事件的次数。它还指示
FactoryTalk Linx
在向控制器传输数据包并接收到控制器的回复后向客户端应用程序发出 WriteComplete 事件的次数。
VT_UI4
@WriteCompleteFailure
指示
FactoryTalk Linx
发出事件的次数:
  • 为响应客户端应用程序的 WriteItems 请求而向客户端应用程序发出失败状态的 WriteComplete 事件。
  • 在客户端应用程序向控制器传输数据包并接收到控制器的回复后向客户端应用程序发出失败状态的 WriteComplete 事件。
VT_UI4
@CLXWritePackets
显示请求将写入数据包发送到控制器的次数。
VT_UI4
@CLXWritesPending
显示队列中发送给控制器的未决写入请求的数量。
VT_UI4
@WriteCompleteSuccess
指示
FactoryTalk Linx
发出事件的次数:
  • 为响应客户端应用程序的 WriteItems 请求而向客户端应用程序发出成功状态的 WriteComplete 事件。
  • 在客户端应用程序向控制器传输数据包并接收到控制器的应答后向客户端应用程序发出成功状态的 WriteComplete 事件。
VT_UI4
@WriteItemQueueSize
显示写入队列中的工作数据包数。这是一个内部计数器。计数器不断增加可能表示发生了阻塞。
VT_I4
@WriteItemRateAvg
显示使用 WriteItems 方法每秒写入目标设备的条目数的移动平均值。
VT_R4
@WriteItemRateHigh
显示使用 WriteItems 方法每秒写入目标设备的条目数的最大移动平均值。
VT_R4
@WriteItemRequests
显示发送到目标设备的 CIP 请求数。
提示
:如果使用单个 CIP 请求请求了多个条目,并且具有大量条目的单个 WriteItem 调用被拆分为多个 CIP 请求,则这可能并不指示条目数或调用数。请参见 @WriteItems 和 @WriteItemCalls 了解相关信息。
VT_I4
@WriteItemTimeElapsedLast
指示最后一次请求(自 WriteItems 调用开始以来)写入目标设备所用的时间(以毫秒计)。
提示
:@WriteItemTimeElapsedLast 不一定指示调用中的所有条目的时间,因为对于单个 WriteItems 调用,可能存在多个 CIP 请求。请参见 @WriteItemRequests 获取信息。
VT_I4
@WriteItemTimeElapsedLongest
指示请求使用 WriteItems 方法写入目标设备所用的最长时间(以毫秒计)。
VT_I4
@WriteItemTimeStampedLast
指示使用 WriteItems 方法写入目标设备的最后一个请求的时间戳。
VT_I4
@WriteItemTimeStampedLongest
指示使用 WriteItems 方法写入目标设备的最慢请求的时间戳。
VT_I4
与读取操作相关的计数器(针对
ControlLogix
通信)
轮询块是 FactoryTalk Live Data 中的一个通信数据包,用于在 FactoryTalk Linx 和 FactoryTalk 客户端应用程序之间进行通信。
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@PollBlocks
显示请求读取特定数据块的客户端调用 PollBlock 方法的次数。轮询块
是
FactoryTalk Linx
与客户端应用程序共享的内存块。
VT_UI4
@PollBlocksFailure
显示客户端调用了 PollBlock 方法但结果是
FactoryTalk Linx
无法找到特定数据块的次数。在此情况下,
FactoryTalk Linx
不会请求轮询目标控制器中的数据。计数器值不包括脱机条目无法读取数据块的次数。
VT_UI4
@PollBlocksSuccess
显示客户端调用了 PollBlock 方法且
FactoryTalk Linx
找到特定数据块的次数。在此情况下,
FactoryTalk Linx
会请求轮询目标控制器中的数据。
VT_UI4
@PollBlockCallsPerSec
显示每秒发出的 PollBlocks 调用次数平均值。轮询块是
FactoryTalk Linx
与客户端应用程序共享的内存块。
VT_I4
@PollBlocksIgnored
如果调用 PollBlock 方法时该特定数据块处于无效状态,此计数器的值会增加。虽然带标识的数据块是已知数据块,但
FactoryTalk Linx
可能忙于初始化相关系统,因此无法对请求作出响应。
VT_UI4
@PollComplete
显示控制器为响应 PollBlock 请求而发出的 PollComplete 事件的数量。
VT_UI4
@PollCompleteFailure
显示控制器为响应 PollBlock 请求而发出的失败状态的 PollComplete 事件的数量。
VT_UI4
@PollCompleteSuccess
显示控制器为响应 PollBlock 请求而发出的成功状态的 PollComplete 事件的数量。
VT_UI4
与优化数据包相关的计数器(针对
ControlLogix
通信)
FactoryTalk Linx 建立优化数据包,以将多个数据条目请求组合到来自 Logix 控制器的单个响应中。FactoryTalk Linx
将使用通过 FactoryTalk Linx 快捷方式引用的 Logix 控制器建立多个
优化数据包
,以将数据传送到 FactoryTalk Live Data 客户端软件。
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@NumberOfCLXDataOptimizedPackets
显示
FactoryTalk Linx
在目标控制器中已创建的缓冲区的总数。
VT_UI4
@CLXPacketsReinitialized
显示
FactoryTalk Linx
已在目标控制器中重新创建缓冲区的次数。
VT_UI4
@NumberOfOptimizedPackets
通过 AddItem 方法添加条目后,将对控制器中的缓冲区进行优化,以保存尽可能多的纯数据(而非开销字节)。每次优化算法确定通过更新现有缓冲区使其可包含更多数据块就能满足新请求条目的要求,而无需添加全新的条目,@NumberofOptimizedPackets 计数器的值会增加。
VT_UI4
其他计数器(针对
ControlLogix
通信)
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@BlocksPolledInOneCall
指示一次 PollBocks() 调用中轮询块的平均数。轮询块是
FactoryTalk Linx
与客户端应用程序共享的内存块。
VT_I4
@ChangeDetectionAuditValue
ChangeDetectionAuditValue 是
FactoryTalk Linx
中唯一的 64 位只读值。将项目下载到控制器或从可移动存储加载项目时,Studio 5000 Logix Designer 将生成一个审核值。当发生事件时,将更新此值。某些事件将始终导致审核值的更改,但是其他的事件根据
@ChangeDetectionMask
的设置为可选择的。
两个 32 位只读值可用于
FactoryTalk Live Data
客户端,如无法读取 64 位值的
FactoryTalk View SE
:
  • @ChangeDetectionAuditValue_HighWord,@ChangeDetectionAuditValue 的高 32 位
  • @ChangeDetectionAuditValue_HighWord,@ChangeDetectionAuditValue 的低 32 位。
  • 对于 @ChangeDetectionAuditValue,为 VT_UI8
  • 对于 @ChangeDetectionAuditValue_LowWord 和 @ChangeDetectionAuditValue_HighWord,为 VT_UI4
@ChangeDetectionMask
@ChangeDetectionMask 是
FactoryTalk Linx
中的 64 位只读值。@ChangeDetectionMask 识别将导致审核值更改的 Logix 更改事件类型。默认情况下,所有事件类型都将导致审核值更改,结果是默认值:0xFFFFFFFFFFFFFFFF。
将任意配置位设置为“0”将禁用影响
@ChangeDetectionAuditValue
的事件。您可以在
Logix Designer 2
版本 20 中修改这些设置,方法是使用 ChangesToDetect 属性或
要检测的更改
对话框。
两个 32 位只读值可用于
FactoryTalk Live Data
,如无法读取 64 位值的
FactoryTalk View SE
:
  • @ChangeDetectionMask_HighWord,@ChangeDetectionMask 的高 32 位
  • @ChangeDetectionMask_LowWord,@ChangeDetectionMask 的低 32 位。
  • 对于 @ChangeDetectionMask,为 VT_UI8
  • 对于 @ChangeDetectionMask_LowWord 和 @ChangeDetectionMask_HighWord,为 VT_UI4
@CLXDownloadCount
显示
FactoryTalk Linx
在目标控制器中检测到的下载次数。
VT_UI4
@CLXMaxScanTime
可以将 Logix 控制器配置为作为后台进程执行或扫描连续任务。此任务会被控制器上的周期性任务、事件任务和其他进程中断。“最大扫描时间”属性提供从 Logix 检索到的连续任务扫描的最长或最大持续时间。
VT_UI4
@CLXOfflineItemCount
@CLXOfflineItemCount
计数器指示处于脱机状态的条目总数。如果已通过 AddItems 方法添加了某个条目,但
FactoryTalk Linx
无法在控制器中找到有关该条目的信息,则该条目处于脱机状态。
有多种原因可能造成无法在控制器中找到条目相关信息,包括但不限于:
  • 控制器当前正在进行下载操作。
  • FactoryTalk Linx
    无法与目标控制器通信。
  • FactoryTalk Linx
    未完成对控制器中标签的询问。
  • 条目不存在于控制器中。
此计数器将在值为 0 时稳定下来。但计数器值可能会在系统进行初始化时和/或下载操作过程中出现反弹。如果此计数器稳定在非零值,但应用程序仍趋于工作状态,最有可能造成的情况是客户端应用程序请求添加的条目并不存在于控制器中。
VT_UI4
@CLXPresentScanTime
可以将 Logix 控制器配置为作为后台进程执行或扫描连续任务。此任务会被控制器上的周期性任务、事件任务和其他进程中断。“当前扫描时间”属性提供从 Logix 检索到的连续任务扫描的最后持续时间。
VT_UI4
@CurrentTime
显示当前时间。此计数器主要用于提供信息供参考。
STRING
@DevicePath
标识
FactoryTalk Linx
用于与目标控制器进行通信的通信路径(例如,Ethernet.192.168.100.101、SerialDF1.1、
DH+
.055 等)。此条目可标识
FactoryTalk Linx
用于与控制器进行通信的通信路径。此计数器主要用于提供信息供参考。如果发现系统行为异常,请验证此计数器的正确性。
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
@DPServer
标识主机名(字符串)。此计数器主要用于提供信息供参考。
VT_LPSTR
@DPVersion
标识
FactoryTalk Linx
中负责与数据提供程序连接的组件的版本。这对于确定修补程序的版本很有用。此计数器主要用于提供信息供参考。支持人员提供帮助时,您可能需要为其提供这些信息。
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
CIP I/O:VT_BSTR
@FreeMem
显示控制器中未使用的内存总量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@FreeMem 不可用。
VT_UI4
@FreeMemDT
显示控制器中未使用的数据表内存量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@FreeMemDT 不可用。
VT_UI4
@FreeMemGM
显示控制器中未使用的常规内存量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@FreeMemGM 不可用。
VT_UI4
@FreeMemIO
显示控制器中未使用的 I/O 内存量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@FreeMemIO 不可用。
VT_UI4
@FreeMemSC
显示控制器中未使用的安全内存量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@FreeMemSC 不可用。
VT_UI4
@IsPresent
指明处理器是否可用以及是否拥有有效程序。可使用此计数器确定是否可在执行读或写操作前与处理器建立通信。
VT_UI4
@MaximumPacketsPending
指定数据提供程序在开始对轮询请求和写入请求进行排队之前保持等待目标设备处理状态的这两种请求合起来的最大数。数据提供程序所提供的值与网络相关,但用户可自行调整。将此计数器的值设置为大于 100 可能会导致超时。
VT_UI4
@Mode
显示控制器的当前操作模式。对于
ControlLogix
,此条目将显示“运行”、“程序”、“远程运行”或“远程程序”。如果数据没有发生变化,请检查此预定义条目以验证控制器是否处于运行模式。
对于旧数据提供程序,此条目将显示“程序”、“运行”、“远程程序”或“远程运行”(适用于 <PLC5>)。对于
SLC 500
,此计数器将显示“下载”、“程序”、“闲置”、“运行”、“测试连续扫描”或“测试单个扫描”。
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
@NetworkPath
标识
FactoryTalk Linx
正用来与目标设备进行通信的通信路径。网络路径包括从
FactoryTalk Linx
驱动程序到网络和网桥、途径模块和机架最后到达设备的整个路径(例如,EtherNet\10.224.107.97\Backplane\16)。此属性主要用于提供信息供参考。如果发现系统行为异常,请验证此计数器的正确性。
有关更多信息,请参见 快捷方式路径路由选项。
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
@OptimizedBlocks
显示旧数据提供程序用于保存其当前所有条目的优化块的总数。
旧数据类型:VT_UI4
@ProcessorName
标识目标控制器中程序的名称。可使用此条目确定是否能与控制器建立通信。
对于旧数据提供程序,可从位置 Sx:y 读取此项。
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
@RedundancyEnabled
指示控制器是否配置了冗余。显示整数值,表示:
"1":Logix 控制器配置了冗余;
"0":Logix 控制器未配置冗余;
"-1":Logix 控制器不支持冗余。
VT_UI4
@RedundancyMode
显示 Logix 控制器的冗余状态。冗余对中的主控制器返回值“1”。冗余对中的辅助控制器或非冗余控制器返回值“0”。
注意:
此属性仅适用于 ControlLogix 1756-L55 控制器。
VT_UI4
@RedundancyState
指示 ControlLogix 系列控制器的冗余状态。值及其含义:
"1":加电/未确定(加电默认值)
"2":主控制器,有合格的辅助控制器
"3":主控制器,无合格的辅助控制器
"4":主控制器,无辅助控制器
"6":主控制器,有正变为合格的辅助控制器
"7":正变为合格的辅助控制器
"8":合格的辅助控制器
"9":不合格的辅助控制器,有主控制器
"10":不合格的辅助控制器,无配对
"15":正在锁定主控制器以进行更新
"16":已锁定主控制器以进行更新
"17":正在锁定辅助控制器以进行更新
"18":已锁定辅助控制器以进行更新
注意:可以在 Logix 控制器中通过 GSV 指令访问“Redundancy”类“ModuleRedundancy State”和“PartnerModuleRedundancy State”属性获得此信息。
VT_UI4
@Revision
显示控制器的固件版本。
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
@Status
显示控制器的当前状态。
对于
ControlLogix
,返回的状态是“正常”或“故障”。
对于旧产品,返回的状态是一个以逗号分隔的列表,列表中包含以下一项或多项:
  • 正常 (<PLC5>)
  • 严重故障 (<PLC5>)
  • 下载模式 (<PLC5>)
  • 正在测试编辑 (<PLC5>)
  • 正在进行编辑 (<PLC5>)
  • 确定 (
    SLC 500
    )
ControlLogix
: STRING
旧数据类型:VT_BSTR
@TimeToUploadGlobalTags
显示
FactoryTalk Linx
在控制器中上传有关全局标签的信息所需的毫秒数。
VT_UI4
@TotalMem
显示控制器中的内存总量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@TotalMem 不可用。
VT_UI4
@TotalMemDT
显示控制器中数据表内存的总量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@TotalMemDT 不可用。
VT_UI4
@TotalMemGM
显示控制器中常规内存的总量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@TotalMemGM 不可用。
VT_UI4
@TotalMemIO
显示控制器中 I/O 内存的总量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@TotalMemIO 不可用。
VT_UI4
@TotalMemSC
显示控制器中安全内存的总量。
提示
:与 L8 控制器通信时,@TotalMemSC 不可用。
VT_UI4
@TrackedStateValue
指示来自控制器的跟踪状态值。
VT_BSTR
@VirtualMemory
显示
FactoryTalk Linx
所占用的虚拟内存的大概容量(以千字节为单位)。
VT_I4
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal