使用 FactoryTalk Security 保护 FactoryTalk Linx

可使用
FactoryTalk Security
通过限制用户的访问来提高自动化系统的安全性实现对
FactoryTalk Linx
的保护。
FactoryTalk Security
验证用户身份并许可用户访问已启用
FactoryTalk
的系统。这些安全服务完全集成在
FactoryTalk Directory
中,并作为随许多产品一同安装的
FactoryTalk Services Platform
的一部分包含在其中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal