将 FactoryTalk Linx 与 FactoryTalk Security 配合使用时的注意事项

使用
FactoryTalk Linx
和
FactoryTalk Security
之前,必须遵守以下要求:
FactoryTalk Linx
检查两个主要区域中的安全信息:
  • 在以下区域内运行时的关联计算机:
    • Machine Edition“设计(本地)”选项卡树
    • Site Edition 分布式“主”/“辅助”选项卡树
    • Site Edition 单机式“主”选项卡树
    • (应用程序)浏览器中的“通信”选项卡
  • 在以下区域内运行时的父区域或应用程序:
    • 服务器属性页面(常规/冗余)
    • Machine Edition“Runtime(目标)”选项卡树
    • 设备快捷方式
    • 脱机标签文件
在这些安全性检查过程中,
FactoryTalk Linx
会检查以下操作:
  • 通用操作
    :
    • 读取:启用/禁用查看配置的功能
    • 写入:启用/禁用修改配置的功能(添加/删除驱动程序/网络/设备,更改驱动程序/设备参数,修改快捷方式定义,添加/删除快捷方式)
  • 特定于
    FactoryTalk Linx
    的
    自定义操作
    :
    • 网络浏览:启用/禁用浏览驱动程序、网络和设备的功能
请记住,
FactoryTalk Linx
外面的一些权限会影响管理
FactoryTalk Linx
的能力:
  • 在要添加
    FactoryTalk Linx
    服务器的父区域或应用程序中,必须将
    通用操作创建子项
    的权限设置为“允许”,才能添加新服务器。
  • 在系统树的根目录中,必须将
    通用操作列表子项
    的权限设置为“允许”,才能够查看它下面的任何子节点。
    小贴士:
    可以为全局(网络或分布式)和本地(Machine Edition 或 Site Edition 单机)目录设置不同的权限。请记住,在同一台计算机上,可以同时拥有 Local Directory(仅能从该计算机访问的目录)和 Network Directory 配置(分布式系统的一部分)。对于每种配置,用户可以要求不同的访问级别。
  • 没有特定于
    FactoryTalk Linx
    的策略。
有关更多信息,请参见
FactoryTalk Security
帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal