FactoryTalk Security

FactoryTalk® Security
通过将访问权限限制到具有合理需求的人员来提高自动化系统的安全性。
FactoryTalk Security
验证用户身份并许可用户访问已启用
FactoryTalk
的系统。这些安全服务完全集成在
FactoryTalk Directory
中,并作为随许多产品一同安装的
FactoryTalk Services Platform
的一部分包含在其中。
要获得安全服务配置的帮助,请参见《
FactoryTalk
帮助》中的“安全入门”。如果您不想使用安全服务,可以给所有用户授予自动化系统的完全访问权限。要获得覆盖安全服务的帮助,请参见《
FactoryTalk
帮助》中的
安全入门
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal