为 FactoryTalk Linx 设置 FactoryTalk Security

访问
FactoryTalk Administration Console
从而为
FactoryTalk Linx
设置
FactoryTalk Security
。
FactoryTalk Security
用于限制对
FactoryTalk Linx
功能的访问,以避免无意的更改或篡改。可以为
FactoryTalk Linx
设置
FactoryTalk Security
,以便仅具有所需级别访问权限的用户可以使用受保护的产品功能。
要为
FactoryTalk Linx
设置
FactoryTalk Security
  1. 在
    开始
    菜单中,选择
    程序 > Rockwell Software > FactoryTalk Administration Console
    。
  2. 添加新用户。
  3. 将用户与相应计算机关联,并指定用于执行
    FactoryTalk Linx
    任务的
    FactoryTalk Security
    权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal