扩展属性

扩展属性是一项 Logix 控制器功能,它让您可以在
Studio 5000 Logix Designer
版本 21.00.00 或更高版本中为控制器项目内的组件定义附加信息,如工程单位、状态标识符。配置完成后,可将扩展属性的值分布到本地客户端和分布式客户端,如
FactoryTalk View
版本 9.00.00。
小贴士:
FactoryTalk Design Studio
2.01.00 或更早版本不支持扩展标签属性,因此从控制器检索到的许多扩展标签属性在由
FactoryTalk Design Studio
加载的控制器中不可用。但是,由
Studio 5000 Logix Designer
和
FactoryTalk Design Studio
加载的控制器可以使用由
FactoryTalk Linx
生成的一些扩展属性。
扩展属性仅适用于
FactoryTalk
软件和
PanelView Plus
。
可以使用扩展属性定义关于标签或标签结构的附加信息。还可以将扩展属性用于用户定义的数据类型、数组或其他复杂的数据结构。目前,固件版本为 21 或更高版本的
ControlLogix
控制器支持这些扩展属性。
虽然 FactoryTalk Linx 可以读取扩展标签属性,但这些属性不支持写入操作。虽然 FactoryTalk Live Data 客户端可以接收值,但无法更改值。
Logix 控制器扩展标签属性
属性名称
描述
支持传递(版本)
Logix 控制器(版本)
PlantPAX 控制器(版本)
.@Description
0 到 512 字符的文本字符串,包含 Studio 5000 Logix Designer 中定义的描述性文本。
FactoryTalk Linx
V6.00
V30 和更高版本
V33 和更高版本
.@EngineeringUnit
0 到 80 字符的文本字符串,表示与标签、标签结构或数组成员相关的测量单位。
FactoryTalk Linx
V6.20
V30 和更高版本
V33 和更高版本
.@Min
标签、标签结构或数组成员的最小(低)值。此属性用于与.@Max 属性共同创建 DINT、INT、LINT、SINT 和 REAL 标签。此值和与其相关的标签类型相同。
No
V30 和更高版本
V33 和更高版本
.@Max
标签、标签结构或数组成员的最大(高)值。此属性用于与.@Min 属性共同创建 DINT、INT、LINT、SINT 和 REAL 标签。此值和与其相关的标签类型相同。
No
V30 和更高版本
V33 和更高版本
.@State0
与标签、标签结构或数组成员相关的状态 0 标识符。用于与.@State1 属性共同描述 BOOL 标签的两种状态。标识符限于 80 个字符。
FactoryTalk Linx
V6.20
V30 和更高版本
V33 和更高版本
.@State1
与标签、标签结构或数组成员相关的状态 1 标识符。用于与.@State0 属性共同描述 BOOL 标签的两种状态。标识符限于 80 个字符。
FactoryTalk Linx
V6.20
V30 和更高版本
V33 和更高版本
小贴士:
Logix 控制器扩展标签属性仅适用于由
Studio 5000 Logix Designer
加载的控制器。
PlantPAX 控制器处理指令扩展标签属性
属性名称
描述
标签类别
支持传递(版本)
PlantPAX 控制器(版本)
.@Library
将指令与画面库相关联以进行面板调用。
类型
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 和更高版本
.@Instruction
关联指令名称以进行面板调用。
类型
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 和更高版本
.@Label
出现在图形 HMI 符号上的标记。
类型和元素
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 和更高版本
.@Area
HMI 中基于区域的安全的区域名称。
类型
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 和更高版本
.@URL
用于访问 HMI 中帮助内容的统一资源定位符 (URL)。
类型
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 和更高版本
.@Navigation
用于访问其他信息源的路径。例如,文档链接或网站。
元素
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 和更高版本
小贴士:
PlantPAx
控制器过程指令扩展标签属性仅适用于由
Studio 5000 Logix Designer
加载的控制器。
FactoryTalk Linx 扩展标签属性
属性名称
描述
支持传递(版本)
.@Name
用于在客户端应用程序中定义标签名称的文本字符串,包含 0 到 512 个字符。
FactoryTalk Linx
版本 6.20.00
.@Quality
表示基本标签的通信状态的值。请参阅 属性 以了解质量代码及其含义。
FactoryTalk Linx
版本 6.20.00
.@Timestamp
上次收到基本标签的日期/时间。遵循年/月/日/时/分/秒格式的字符串,用于定义
FactoryTalk Linx
数据服务器将数据轮询到客户端的时间。
FactoryTalk Linx
版本 6.20.00
.@Scope
定义标签的控制器和程序范围的字符串。
FactoryTalk Linx
版本 6.20.00
.@Description
在
Studio 5000 Logix Designer
中定义的自定义文本字符串,长度为 0 到 512 个字符,用于提供有关标签的描述性信息。其中可以包含直接分配给标签元件的描述,或通过
Studio 5000 Logix Designer
直通描述机制使用其他描述信息自动生成的描述。
FactoryTalk Linx
版本 6.60.00
.@Shortcut
用于定义快捷方式引用的字符串。这可以包括 FactoryTalk 应用程序区域/子区域和
FactoryTalk Linx
服务器名称。(例如,/Area/subarea:FactoryTalk Linx:[ShortcutName])
FactoryTalk Linx
版本 6.60.00
小贴士:
FactoryTalk Linx
扩展标签属性可用于由
Studio 5000 Logix Designer
和
FactoryTalk Design Studio
加载的控制器。
有关扩展属性的更多定义,请参见
Studio 5000 Logix Designer
联机帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal