将联机控制器的扩展属性读取到 HMI 画面上

可使用
RSLinx Enterprise
版本 5.90.00 或更高版本(版本 6.00.00 重命名为
FactoryTalk Linx
)访问
Logix 5000
控制器(固件版本 21 或更高版本)的
Logix 5000
扩展标签属性。
FactoryTalk Linx
使用此功能读取在
Studio 5000 Logix Designer
版本 21.00.00 及更高版本中定义的扩展属性,并将这些属性分布到
FactoryTalk View
SE 和 ME 客户端。扩展属性的值可用于
FactoryTalk View
HMI 画面。
要将联机控制器的扩展属性读取到 HMI 画面上
  1. 在
    Studio 5000 Logix Designer
    版本 21.00.00 或更高版本中,向目标
    ControlLogix
    控制器的标签(或用户定义的数据类型)中添加扩展属性。
    关于将扩展属性添加到标签(或用户定义的数据类型)的详细步骤,请参见
    Logix 5000
    控制器 I/O 和标签数据编程手册
    。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    版本 2.90.00 或更高版本(或
    FactoryTalk View Studio
    版本 9.00.00 或更高版本)中,打开应用程序并导航至(或创建)
    FactoryTalk Linx
    服务器。
  3. 在
    通信设置
    编辑器中,用
    Processor
    快捷方式类型定义快捷方式,然后将其连接至目标
    ControlLogix
    控制器。
  4. 在应用程序中,使用
    TagName.@ExtendedProperty
    格式读取值,其中
    TagName
    为控制器标签,
    ExtendedProperty
    为扩展标签属性。例如,
    [Shortcut]SodaCIPTanks.Water.Value.@Min
    。
    可使用以下扩展标签属性:
    • .@Description
      :0 到 512 字符的文本字符串,包含
      Studio 5000 Logix Designer
      中定义的描述性文本。
    • .@EngineeringUnit
      :0 到 80 字符的文本字符串,表示与标签、标签结构或数组成员相关的测量单位。
    • .@Min
      :标签、标签结构或数组成员的最小(低)值。此属性用于与
      .@Max
      属性共同创建 DINT、INT、LINT、SINT 和 REAL 标签。此值和与其相关的标签类型相同。
    • .@Max
      :标签、标签结构或数组成员的最大(高)值。此属性用于与
      .@Min
      属性共同创建 DINT、INT、LINT、SINT 和 REAL 标签。此值和与其相关的标签类型相同。
    • .@State0
      :与标签、标签结构或数组成员相关的状态 0 标识符。用于与
      .@State1
      属性共同描述 BOOL 标签的两种状态。标识符限于 80 个字符。
    • .@State1
      :与标签、标签结构或数组成员相关的状态 1 标识符。用于与
      .@State0
      属性共同描述 BOOL 标签的两种状态。标识符限于 80 个字符。
    有关使用控制器标签扩展属性的详细信息,请参阅
    FactoryTalk View
    SE/ME 用户指南
    。
  5. (可选)在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,测试并验证扩展标签属性的数据通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal