在 HMI 界面上启用扩展属性的语言切换

通过语言切换功能可在运行时切换
FactoryTalk View
应用程序中的不同语言。扩展属性中的以下文本字符串支持语言切换:
  • 描述(512 个字符内)
  • 工程单位(80 个字符内)
  • 状态信息(80 个字符内)
要在 HMI 界面上启用扩展属性的语言切换,请执行以下操作:
  1. 在
    Studio 5000 Logix Designer
    版本 21.00.00 或更高版本中,使用两种或两种以上语言配置标签(或用户定义的数据类型)的扩展属性中的描述、工程单位或状态信息。
    关于将多种语言添加到标签(用户定义的数据类型)扩展属性的详细步骤,请参见
    Logix 5000
    控制器 I/O 和标签数据编程手册
    。
  2. 在
    FactoryTalk View Studio
    版本 9.00.00 或更高版本中,打开应用程序并导航至(或创建)
    FactoryTalk Linx
    服务器。
  3. 使用
    Processor
    快捷方式类型定义快捷方式,定义目标
    ControlLogix
    控制器的快捷方式。
  4. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,使用在
    Studio 5000 Logix Designer
    中定义的语言配置应用程序。
    关于向应用程序添加语言的详细步骤,请参见
    FactoryTalk View
    用户指南
    。
  5. 在应用程序中,使用
    TagName.@ExtendedProperty
    格式读取值,其中
    TagName
    为控制器标签,
    ExtendedProperty
    为扩展标签属性。例如,
    [Shortcut]SodaCIPTanks.Water.@Description
    。
    有关使用控制器标签扩展属性的详细信息,请参阅
    FactoryTalk View SE/ME 用户指南
    。
  6. 启动客户端。
  7. 客户端运行时,切换根据需要配置的语言。
  8. (可选)在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,测试并验证扩展属性的语言切换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal