属性

自版本 6.20.00 起,
FactoryTalk Linx
提供有助于定义标签属性的属性。分别是:
  • @Name
  • @Quality
  • @Timestamp
  • @Scope
    小贴士:
    要在
    FactoryTalk View SE
    上使用这些属性,请使用以下快捷方式类型之一:
    • Processor
    • Redundant Controller Path
    • Redundant ControlLogix Controller
    对于
    FactoryTalk View ME
    ,可使用以下快捷方式类型之一:
    • Processor
    • Redundant Controller Path
使用格式
TagName.@Attribute
。例如,
tag1.@Name
,其中:
  • tag1
    是控制器标签。在客户端应用程序(例如 HMI 应用程序)中,用户只能看到标签值。
  • .@Name
    是有助于定义标签名称的 name 属性。
以下属性可用于定义标签的其他属性:
  • .@Name:
    用于在客户端应用程序中定义标签名称的文本字符串,包含 0 到 512 个字符。
  • .@Quality
    :表示基本标签的通信状态的值。下表列出了质量代码及其含义:
    值
    描述
    0
    差
    4
    质量差 - 服务器配置错误
    8
    质量差 - 未连接
    12
    质量差 - 设备故障
    16
    质量差 - 传感器故障
    20
    质量差 - 最后一个传递的已知值
    24
    质量差 - 常见故障
    28
    质量差 - 停止服务
    64
    不确定
    68
    不确定 - 最后一个可用值
    80
    不确定 - 传感器不精确
    84
    不确定 - 超出工程单位
    88
    不确定 - 来自多个源的值
    192
    好
    216
    好 - 本地覆盖,强制值
    小贴士:
    例如,要获得质量值
    [New_shortcut]Tag1.@Quality
    ,还需将基本标签
    [New_shortcut]Tag1
    添加到客户端应用程序。
  • .@Timestamp
    :上次收到基本标签的日期/时间。遵循年/月/日/时/分/秒格式的字符串,用于定义
    FactoryTalk Linx
    数据服务器将数据轮询到客户端的时间。
    小贴士:
    例如,要获得时间戳值
    [New_shortcut]Tag1.@Timestamp
    ,还需将基本标签
    [New_shortcut]Tag1
    添加到客户端应用程序。
  • .@Scope:
    定义标签的控制器和程序范围的字符串。例如,
    [New_shortcut]MainProgram:Program1.Tag1.@Scope
    返回 program 范围
    [New_shortcut]MainProgram:Program1
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal