使用预定义条目禁用数据通信

通过更改预定义条目中的值,可以禁用设备的数据通信。
要使用预定义条目禁用数据通信
  1. 启动
    FactoryTalk Live Data Test Client
    。
  2. 在
    数据
    菜单上,选择
    添加条目
    。
  3. 选择预定义条目
    @DataCommunicationsinhibit
    ,然后单击
    确定
    。该条目将添加到
    Live Data 测试客户端
    对话框。
  4. 右键单击预定义条目
    @DataCommunicationsinhibit
    ,然后选择
    写入条目 > 异步写入
    。
  5. 将
    值
    设为
    真
    ,单击
    确定
    。
设备禁用后,此设备图标上会显示 已禁用节点图标。如果有一个或多个快捷方式链接到被禁用的设备,该图标也会显示在快捷方式图标上。
小贴士:
  • 如果已设置主服务器和辅助服务器,则需要分别在
    主服务器
    和
    辅助服务器
    选项卡上禁用与设备的数据通信。
  • 如果禁用设备并将其从通信树中删除,禁用数据通信状态将从拓扑中移除。即使可以重新浏览并添加该设备,它也会被认为是新设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal