使用“设备属性”对话框禁用数据通信

在设备属性对话框中,可以禁用设备的数据通信。
要使用“设备属性”对话框禁用数据通信
  1. 在
    通信设置
    编辑器或
    浏览器
    窗口的
    通信
    选项卡中,右键单击通信树状目录中的设备,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    设备属性
    对话框中,选中“禁用数据通信”复选框。
  3. 单击“确定”。
设备禁用后,此设备图标上会显示 已禁用节点图标。如果有一个或多个快捷方式链接到被禁用的设备,该图标也会显示在快捷方式图标上。
小贴士:
  • 如果已设置主服务器和辅助服务器,则需要分别在
    主服务器
    和
    辅助服务器
    选项卡上禁用与设备的数据通信。
  • 如果禁用设备并将其从通信树中删除,禁用数据通信状态将从拓扑中移除。即使可以重新浏览并添加该设备,它也会被认为是新设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal