关于数据通信禁止

从
RSLinx Enterprise
v5.90.00 (CPR 9 SR 9)(版本 6.00.00 更名为
FactoryTalk Linx
)起,可以禁用或启用与
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中设备进行数据通信。
可使用以下方法禁用设备的数据通信:
  • 设备属性
    对话框
  • 预定义条目
    小贴士:
    对于
    RSLinx Enterprise
    v5.90.00 及更高版本(版本 6.00.00 更名为
    FactoryTalk Linx
    ),数据通信禁用和启用仅支持
    Logix 5000
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal