使用“禁用设备状态”对话框启用数据通信

可以在
显示所有禁用设备
对话框中禁用设备的数据通信。
要使用“设备属性”对话框启用数据通信,请执行以下操作:
  1. 在
    通信设置
    编辑器或
    资源管理器
    窗口的
    通信
    选项卡中,右键单击服务器根节点,然后选择
    显示所有禁用设备
    。
  2. 在
    禁用设备状态
    对话框的
    禁用的所有设备
    区域,选择一个或多个已禁用的设备。
  3. 单击
    启用
    ,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal