使用预定义条目启用数据通信

可以通过更改预定义条目中的值启用设备的数据通信。
要使用预定义条目启用数据通信,请执行以下操作:
  1. 启动
    FactoryTalk Live Data Test Client
    。
  2. 在
    数据
    菜单上,选择
    添加条目
    。
  3. 选择预定义条目
    @DataCommunicationsinhibit
    ,然后单击
    确定
    。该条目将添加到
    Live Data 测试客户端
    对话框。
  4. 右键单击预定义条目
    @DataCommunicationsinhibit
    ,然后选择
    写入条目 > 异步写入
    。
  5. 将
    值
    的状态从
    真
    更改为
    假
    ,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal