使用“设备属性”对话框启用数据通信

可以在
设备属性
对话框中启用设备的数据通信。
要使用“设备属性”对话框启用数据通信,请执行以下操作:
  1. 在
    通信设置
    编辑器或
    浏览器
    窗口的
    通信
    选项卡中,右键单击通信树状目录中的设备,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    设备属性
    对话框中,清除
    禁用
    数据通信
    复选框。
  3. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal