搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
通信设置编辑器,“辅助”选项卡(网络应用程序)
如何访问此编辑器?
在
FactoryTalk Linx
数据服务器下的
浏览器
中,双击
通信设置
。
对于带有冗余服务器的网络应用程序,
通信设置
编辑器包含
设备快捷方式
区域、
主
和
辅助
选项卡、
快捷方式属性
表以及
状态消息
字段。
辅助
选项卡用于:
将“主”选项卡上定义的快捷方式与相同的数据源关联
添加、移除或应用与“辅助”选项卡上的通信拓扑相关联的快捷方式
查看(但不编辑)快捷方式属性
重要提示:
在运行时修改此数据可能会导致意外结果。
为 FactoryTalk Linx 服务器设置冗余(网络应用程序)
“通信设置”编辑器,“辅助”选项卡设置
“通信设置”编辑器,“主”选项卡
向应用程序添加 FactoryTalk Linx 服务器
指定 FactoryTalk Linx 服务器的常规属性
为 FactoryTalk Linx 服务器设置冗余
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal