“通信设置”编辑器,“主”选项卡(网络应用程序)

如何访问“通信设置”编辑器?
在
FactoryTalk Linx
数据服务器下的
浏览器
中,双击
通信设置
。
在网络(分布式)应用程序中,
通信设置
编辑器包含
主
选项卡、
设备快捷方式
区域、
快捷方式属性
表以及
状态消息
区域。如果应用程序定义了冗余
FactoryTalk Linx
服务器,则还会显示
辅助
选项卡。
主
选项卡用于:
  • 在主
    FactoryTalk Linx
    服务器的本地网络中查看设备
  • 添加或删除与“主”选项卡上的通信拓扑相关联的快捷方式。
  • 配置选定快捷方式的附加属性(例如分配一个脱机标签文件)或启用
    FactoryTalk Alarms and Events
    支持
    重要提示:
    在运行时修改此数据可能会导致意外结果。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal