为 FactoryTalk Linx 服务器设置冗余(网络应用程序)

按照以下步骤设置冗余服务器,该服务器用于在主
FactoryTalk Linx
服务器的服务丢失时接管其工作。
冗余服务器不能与主服务器位于同一台计算机上。
重要提示:
在运行时修改此数据可能会导致意外结果。
要为
FactoryTalk Linx
服务器设置冗余
小贴士:
自
RSLinx Enterprise
v5.30.00 (CPR 9 SR 3) 起,可同时启用冗余(辅助)
RSLinx Enterprise
服务器(
FactoryTalk Linx
版本 6.00.00 中为
FactoryTalk Linx
服务器)和
FactoryTalk Alarms and Events
服务器。
  1. 在
    浏览器
    窗格中,右键单击
    FactoryTalk Linx
    ,然后选择
    属性
    。此时将打开
    FactoryTalk Linx
    服务器属性
    对话框。
  2. 在
    冗余
    选项卡中,选择
    使用辅助服务器提供冗余
    ,以启用服务器冗余并激活
    属性
    对话框中的冗余选项。
  3. 指定运行辅助服务器的计算机的名称。在
    运行辅助服务器的计算机
    字段中,键入计算机名称,或单击
    浏览
    查找计算机名称。
  4. 选择
    切换选项:
    • 要阻止在主数据服务器重新可用后再次切回主服务器,请单击
      即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器
      。不自动切回主服务器的好处是,可先对发生故障的计算机进行诊断并解决相应的问题,然后再将其用作主服务器。
    • 要在主数据服务器重新可用后再次切回主服务器,请单击
      当主数据服务器再次可用时切换回主服务器
      。
  5. 单击
    确定
    以保存辅助服务器信息。
谨记:
  • 必须在
    通信设置
    编辑器的
    辅助
    选项卡上配置快捷方式。
  • 请勿在具有不同操作系统的计算机上运行冗余服务器对中的主服务器和辅助服务器。例如,如果在 Windows 2008 Server 计算机上运行主服务器,则辅助服务器也必须运行 Windows 2008 Server。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal