还原 FactoryTalk Linx 配置
可以还原随 FactoryTalk 备份一起保存的
FactoryTalk Linx
配置,以使计算机恢复到创建备份时的配置。当由于硬件或操作系统发生重大故障而导致需要更换或刷新计算机时,此功能非常有用。从本地工作站或分布式数据服务器保存的 FactoryTalk Linx
配置可以还原到单个计算机。前提
- 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。打开系统>策略>系统策略,然后双击用户权限分配。
- 关闭所有的 FactoryTalk 软件产品、组件和服务,FactoryTalk Administration Console 和 FactoryTalk Help 除外。
- 登录到想要还原到的目录,然后创建现有目录的备份存档。
还原
FactoryTalk Linx
配置- 在FactoryTalk Administration Console浏览器中,右键单击网络或本地,然后选择还原。
- 在还原中选择浏览,选择要还原的备份文件 (*.bak),然后选择打开。
- 选择下一步。
- 如果备份文件已加密,会打开还原备份文件。键入在备份操作期间使用的密码。如果输入的密码不正确,会显示错误消息。再次输入密码。如果密码输错三次,还原备份文件会关闭。选择存档文件,然后重试。
- 在还原内容中:
- 选择以还原快捷方式和驱动程序配置。FactoryTalk Linx配置小贴士:还原FactoryTalk Linx配置将影响运行中的系统,因为来自备份文件的驱动程序和快捷方式将替代现有驱动程序和快捷方式。还原完成后重新配置快捷方式。如果未安装FactoryTalk Linx或安装的FactoryTalk Linx版本低于 6.21.00,则此选项灰显。
- 选择FactoryTalk Directory 配置以还原整个 FactoryTalk Directory。将还原整个 FactoryTalk Directory 应用程序,包括目录中配置的计算机的所有应用程序、帐户、密码、策略、安全设置和FactoryTalk LinxOPC UA Connector 配置。
- (可选)选择以还原FactoryTalk Linx Gateway配置FactoryTalk Linx Gateway中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。小贴士:如果未安装 FactoryTalk Linx Gateway 或安装的 FactoryTalk Linx Gateway 版本低于 6.21.00,则此选项灰显。
- 选择完成。小贴士:用户选择完成后,将显示警告对话框,如果用户在读取警告消息后决定继续,则单击确定。
- 如果将服务器托管在还原目录中配置的计算机以外的其他计算机上,需要额外执行以下步骤:
- 将新计算机添加到 FactoryTalk Directory。
- 在服务器属性页上更改服务器主机计算机名。
- 重新启动托管FactoryTalk Linx以及标签报警和事件服务器的计算机。这样可保证报警服务器能启动。
提供反馈