备份 FactoryTalk Linx 配置

FactoryTalk Services Platform
提供了一个选项,用于备份从中启动备份操作的同一计算机上配置的
FactoryTalk Linx
驱动程序和快捷方式。如果应用程序使用分布式
FactoryTalk Linx
数据服务器,则必须在每台计算机上执行备份操作,以确保保留所有配置设置。请参见还原
FactoryTalk Linx
配置
以查找在本地工作站和分布式数据服务器上还原
FactoryTalk Linx
配置的步骤。
前提
  • 确定由应用程序使用的
    FactoryTalk Linx
    数据服务器。
  • 确定分布式
    FactoryTalk Linx
    服务器的主机。
  • 识别
    FactoryTalk Linx
    是否配置为使用 CIP Security。
    小贴士:
    要检查 CIP Security 信息,请在
    FactoryTalk Administration Console
    的
    通信
    选项卡中右键单击通信树顶部的元素,然后选择
    属性
    。在
    设备属性
    对话框中,选择
    CIP Security
    选项卡。
备份
FactoryTalk Linx
配置
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    Network Directory
    或
    Local
    Directory
    图标,然后选择
    备份
    。
  2. 在
    指定存档名称
    中,使用默认名称或为备份文件键入其他名称。
    小贴士:
    不建议更改默认的存档名称。默认名称包含安全授权标识符的前导数字,您可以通过这些数字识别与特定目录关联的存档文件。
  3. 在
    指定存档位置
    中,使用默认存档位置,或使用
    浏览
    打开
    浏览文件夹
    窗口,并指定另一位置。
  4. 在
    备份内容
    中:
    • 选择
      FactoryTalk Linx
      配置
      以保存此计算机上配置的 FactoryTalk Linx 驱动程序和快捷方式。
      小贴士:
      如果未安装
      FactoryTalk Linx
      或安装的
      FactoryTalk Linx
      版本低于 6.21.00,则此选项呈灰显状态。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Directory
      配置
      以备份整个 FactoryTalk Directory。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx Gateway
      配置
      以备份
      FactoryTalk Linx Gateway
      中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
      小贴士:
      如果未安装 FactoryTalk Linx Gateway 或安装的 FactoryTalk Linx Gateway 版本低于 6.21.00,则此选项呈灰显状态。
  5. 要加密存档文件,请选中
    加密文件内容
    复选框,然后在
    密码
    和
    确认密码
    字段中输入相同的密码。如果清除此复选框,您的备份存档文件将不会加密或受到保护。
    如果您的操作系统不支持适当级别的加密,
    加密文件内容
    将不可用。
  6. 选择
    确定
    。
  7. 对于分布式系统,请转到分布式
    FactoryTalk Linx
    数据服务器的主机工作站,然后再次执行上述备份过程。
    重要提示:
    • 为了确保所有的配置设置都得以保留,执行分布式系统备份操作的用户必须转到每个
      FactoryTalk Linx
      数据服务器并备份配置。
    • 在备份操作期间,某些 FactoryTalk Services 会暂时被锁定,从而阻止处理新的请求。这种情况会导致执行新的标签读取或写入操作,并阻止某些用户界面操作。备份完成后,新请求将正常运行。要最大限度地降低对自动化系统的潜在影响,应在系统处于空闲状态时执行备份操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal