OPC UA 服务器

FactoryTalk Alarms and Events
支持基于标签的报警监控、基于设备的报警监控和 OPC UA 报警监控。需要使用 OPC UA 服务器进行 OPC UA 报警监控。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 充当 OPC UA 服务器和
FactoryTalk
应用程序之间的代理,聚合报警数据并向
FactoryTalk Alarms and Events
传递报警信息。
OPC UA 报警监控
对于 OPC UA 报警监控,至少有一个第三方 OPC UA 服务器必须能够与要监控其报警条件的第三方设备进行通信。然后,将
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 添加到应用程序或区域。在为 OPC UA 服务器定义端点 URL 并启用报警和事件支持后,
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 会将报警信息路由到
FactoryTalk Alarms and Events
。
在运行时,使用图形画面中嵌入的
FactoryTalk Alarms and Events
对象与来自 OPC UA 服务器的报警进行交互。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal