在 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 中启用报警和事件

需要使用
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 进行 OPC UA 报警监控。以下步骤介绍了在 OPC UA Connector 中启用报警和事件所需的最小设置。有关更多信息,请参见《
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 帮助》。
在
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 中启用报警和事件
  1. 在
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 的
    OPC UA 服务器
    选项卡的
    常规
    下,指定
    端点 URL
    。
    将显示
    与服务器通信
    ,表明已建立连接。
  2. 在
    报警设置
    下,选择
    启用报警和事件支持
    。
    将显示
    与服务器通信
    ,表明已建立连接。
  3. 单击
    应用
    ,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal