安装 SQL Server Express

请按照以下步骤安装
SQL Server
2022 Express。
要安装
SQL Server
2022 Express
  1. 关闭所有打开的程序。
  2. 在
    FactoryTalk View
    安装 DVD 的根目录中,找到并打开
    FTView\Redist\SQLServerEXPR_2022
    文件夹。
  3. 双击
    SQL Server
    Install.bat
    文件。批处理文件将使用混合模式验证配置
    SQL Server
    ,并使用 TCP/IP 和
    SQL Server
    Browser 启用远程连接。这些设置需要在记录报警和事件数据时使用。
  4. 按照屏幕上的说明进行操作。
    如果系统配置检查确定缺少任何软件组件,则安装将失败,且
    系统配置
    窗口中会列出缺少的组件。从
    Microsoft
    网站下载缺少的组件。
    在安装时,会要求用户在
    身份验证模式
    对话框中输入密码。如果您不是 Windows 管理员,请务必牢记该密码,因为该密码是在需要执行任何管理功能(例如,创建帐户、添加其他非
    FactoryTalk
    报警和事件历史数据库)时用来登录
    SQL Server
    2022 Express 的同一密码。如果您是 Windows 管理员,则将授予您在
    SQL Server
    数据库上执行管理功能的完全访问权限(默认情况下)。
    可在创建数据库定义时指定新用户名和密码。
  5. 安装完成后,单击
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal