安装必备软件

需要先安装
Microsoft
.NET Framework,然后才能正确完成
SQL Server
2022 Express 安装。安装 FactoryTalk View 时会自动安装
Microsoft
.NET Framework 版本 4.8。如有需要,也可手动安装。
要手动安装. NET Framework 版本 4.8
  1. 在
    FactoryTalk View
    安装包中,打开
    Redist\DotNETFX_4.8
    文件夹,然后双击
    ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
    。
  2. 按照屏幕上的说明进行操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal