添加或移除报警源

添加或移除报警源以定义监控的报警和事件的来源。
要添加或移除报警源
  1. 单击列表中的报警源。要在列表中选择多个报警源,请进行下列操作之一:
    • 要选择连续的条目
      ,请单击第一个条目,按住
      Shift
      键,然后单击要选择的最后一个条目。
    • 要选择不连续的条目
      ,请单击第一个条目,按住
      Ctrl
      键,然后单击要选择的其他条目。
  2. 单击
    添加选定报警源到选择列表
    BUTTON_Add_selected_sources 按钮,将选定报警源添加到
    报警源浏览器
    底部的
    选定报警源
    列表。
  3. 要从
    选定报警源
    列表中移除报警源,请单击报警源或选择多个报警源,然后单击
    移除
    。
  4. 要从列表中移除所有报警源,单击
    全部移除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal