配置报警源浏览器的外观

报警源浏览器
分成两个窗格。左边窗格显示可以选择报警源的区域。右边窗格显示所选区域中的报警源。
要配置报警源浏览器的外观
  • 要显示更多窗格内容,左右拖动两个窗格间的分隔栏。
  • 要在报警源列表中对列排序,单击列标题。要以相反顺序排序,再次单击列标题。
  • 要缩放列,拖放列标题。
  • 要使列宽匹配最宽条目,在两个列标题间双击。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal