配置报警和事件记录查看器

在设计时,可使用
报警和事件记录查看器属性
对话框中的选项卡配置报警和事件记录查看器。配置这些属性会更改信息的显示方式以及操作员在运行时与报警和事件记录查看器中的信息进行交互的方式。
可通过右键单击“报警和事件记录查看器”对象,然后单击
属性
从
FactoryTalk View
Studio 中打开此对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal