“报警和事件记录查看器属性”-“状态”选项卡

如何打开“报警和事件记录查看器属性”对话框?
要在设计时打开
FactoryTalk 报警和事件记录查看器属性
对话框:
  1. 打开
    FactoryTalk View
    Studio。
  2. 将
    报警和事件记录查看器
    对象添加到图形画面。
  3. 右键单击“报警和事件记录查看器”对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警和事件记录查看器属性
对话框中的
状态
选项卡配置报警和事件记录查看器中显示的报警和事件在运行时的外观。
使用此选项卡创建各种可视化的报警状态和报警优先级,帮助操作员决定哪些事件需要立即关注。选择颜色时,选择对比度好的颜色,如白底黑字。避免使用对比度差的组合,如黑底蓝字,或反之。不同的人看到的颜色也有所不同。不能单纯依靠色差来表明各个含义。
下表详细描述了
状态
选项卡上的设置及其使用方式:
列
描述
优先级 - 紧急、高、中、低、事件
标识报警优先级。
此信息是只读的。
文本
报警或事件的消息文本的颜色。
单击颜色框,然后选择文本颜色。
背景
用于显示报警或事件的消息文本的背景颜色。
此设置不会影响报警列表的背景颜色。
单击颜色框,然后选择背景颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal