“报警和事件记录查看器属性”-“列”选项卡

如何打开“报警和事件记录查看器属性”对话框?
要在设计时打开
FactoryTalk 报警和事件记录查看器属性
对话框:
  1. 打开
    FactoryTalk View
    Studio。
  2. 将
    报警和事件记录查看器
    对象添加到图形画面。
  3. 右键单击“报警和事件记录查看器”对象,然后单击
    属性
    。
在设计时使用
FactoryTalk 报警和事件记录查看器属性
对话框中的
列
选项卡更改运行时在报警和事件记录查看器中显示的列。
下表描述了
列
选项卡上可用的设置及其使用方式:
设置
描述
在事件列表中添加和移除列
事件列表顶部的列表示报警和事件记录查看器中的一些数据字段。所有数据字段均显示在“详细信息”窗格中,但可以选择要在事件列表中显示的字段。
重定位列
要更改列在事件列表中的显示顺序,请在列表中单击列标题,然后单击
上移
或
下移
按钮在列表中上移或下移列名称。
更改列标题
要更改列标题,在
标题文本
列表中选择列名称,然后在文本框中键入名称。
该名称会显示在事件列表和“详细信息”窗格的列标题中。在文本框中键入的文本不会替换列列表中或
显示筛选器
选项卡中的原始列名称。
更改列宽
要更改事件列表的列宽度,请在
宽度
列表中选择列名称,然后在文本框中键入一个数字。
例如,如果希望列中的文本较长,则增加列的宽度,反之亦然。
更改列对齐方式
在
对齐
列表中,选择信息在列中的对齐方式。
更改列中信息显示格式
在
格式
列表,选择信息在列中的显示格式。
  • 日期和时间格式设置由
    Windows
    控制面板
    中的
    区域和语言
    设置确定。
  • 数字格式仅使用
    Windows
    控制面板
    的
    区域和语言
    设置中的十进制和负号表示。所有其他数字格式对数字显示形式不起作用,也不能修改。
显示所有时间戳的秒数
要在运行时定义时间戳,请单击并从下拉列表框中选择时间戳类型:
显示所有时间戳的秒数
、
显示所有时间戳的毫秒数
和
显示所有时间戳的微秒数
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal