“报警和事件记录查看器属性”-“工具栏”选项卡

如何打开“报警和事件记录查看器属性”对话框?
要在设计时打开
FactoryTalk 报警和事件记录查看器属性
对话框:
  1. 打开
    FactoryTalk View
    Studio。
  2. 将
    报警和事件记录查看器
    对象添加到图形画面。
  3. 右键单击“报警和事件记录查看器”对象,然后单击
    属性
    。
使用“FactoryTalk 报警和事件记录查看器属性”对话框中的
工具栏
选项卡更改运行时在报警和事件记录查看器的工具栏中显示的按钮。
下表描述了
工具栏
选项卡上可用的设置及其使用方式:
设置
描述
添加和移除工具栏按钮
操作员可通过报警和事件记录查看器顶部的工具栏按钮快速访问操作。根据需要添加或移除工具栏按钮。
重新布置工具栏按钮
要在列表中上下移动按钮名称,单击列表中的按钮名称,然后单击
上移
或
下移
按钮。
更改工具栏按钮标题
要更改按钮标题,在
标题
列表中选择按钮名称,然后在文本框中键入按钮标题。
如果按钮上标题不可见,请在
格式
列表中选择不同的按钮格式。
更改工具栏按钮工具提示
要更改按钮工具提示,在
工具提示
列表中选择按钮,然后在文本框中键入按钮的工具提示。
在工具栏按钮上显示图像或标题,或同时显示图像和标题
要更改工具栏上某个按钮的外观,请在
格式
列表中选择此按钮,然后选择一种可用格式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal