报警消息包含星号(条)

在运行时,报警信息中嵌入式变量处的三个星号 (***) 表示在发送消息时嵌入式变量的值未知。例如,当有一条报警消息使用关联标签的嵌入式变量,且无法读取该关联标签值时,报警消息的标签值处将显示三个星号 (***)。首次配置系统时,可能会输入错误的标签名称或者关联标签的标签名称不存在,就会导致嵌入标签值显示星号。
要解决此问题,需要先识别报警是来自标签报警和事件服务器还是来自
Studio 5000
控制器。
  1. 在“报警和事件汇总”工具栏上,单击
    显示选定报警的详细信息
    按钮 BUTTON_Show_alarm_details。
    如果工具栏上未显示
    显示选定报警的详细信息
    按钮,则在“报警状态浏览器”中查看报警的详细信息。
  2. 报警名称的第一部分表示报警所处的区域和服务器。格式是:
    AreaPath:ServerName:AlarmName
    • 如果服务器名称是标签报警和事件服务器,则在“报警和事件设置”编辑器中查看报警配置。
    • 如果服务器名称是
      Rockwell Automation
      设备服务器(
      FactoryTalk Linx
      服务器),则报警位于
      Studio 5000
      控制器中。要确定产生报警的控制器位置,需要检查控制器快捷方式。
      快捷方式名称是报警名称的第一部分,用方括号括起。在
      FactoryTalk View Studio
      或
      FactoryTalk Administration Console
      的
      FactoryTalk
      浏览器窗口中,展开 Rockwell Automation 设备服务器所处的应用程序或区域,再展开服务器,然后双击
      通信设置
      。单击快捷方式名称,查看与之关联的控制器。使用
      Logix Designer
      查看报警配置。
已知报警源后,执行以下操作:
  • 查看报警配置,确认关联标签是否正确。
  • 检查报警消息是否正确。
  • 测试与关联标签的通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal