方法 (AlarmBanner)

下表列出了关于方法的信息。
方法 - AlarmEventBanner 对象
AckSelected
确认选定报警。
AckSelectedWithComment
确认选定报警。可选择显示一个对话框。操作员可使用该对话框输入注释,也可由程序自动填写注释。
MoveSelectionDown
在事件列表中下移一个条目。
MoveSelectionUp
在事件列表中上移一个条目。
RunAlarmCommand
运行与在“报警和事件条”配置中指定的所选报警关联的报警命令。
RunSummaryCommand
运行“报警和事件汇总”命令。
SilenceAll
关闭与“报警和事件条”中的报警相关的声音提示。警铃停止响铃,直到有新的报警触发警铃。
ShelveSelected
在指定持续时间内搁置选定报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal