MoveSelectionUp 方法

在事件列表中上移一个条目。如果所选条目位于列表的最顶端,则不会再移动。
语法
object
.
MoveSelectionUp
其中
object
-
AlarmEventBanner 对象的名称。
要使用调用此方法的 FactoryTalk View 图形画面上的按钮,必须将报警和事件条配置为
失去焦点时保持选中
,以使方法正常工作。如果未选择
失去焦点时保持选中
,那么单击按钮时所选的行就不会被选中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal