AckSelected 方法

确认选定报警。
语法
object
.
AckSelected
其中
object
- AlarmEventBanner 对象的名称。
可能的错误
  • ftasErrorServerConnectionLost
  • ftasErrorInsufficientRights
  • ftasErrorGeneralFailure
  • ftasErrorUnknownAlarm
  • ftasErrorOperationIgnored
要在 FactoryTalk View 图形画面上使用调用此方法的按钮,报警和事件条必须配置为“焦点丢失时保持选择”,以使方法正常工作。如果未选择“焦点丢失时保持选择”,则在单击按钮时所选行将丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal