AckSelectedWithComment 方法

确认选定报警。可选择显示一个对话框。操作员可使用
通过注释确认报警
对话框输入注释或由程序自动填写。
语法
object
.
AckSelectedWithComment
([
ShowDialog
(
布尔值
)], [
Comment
(
字符串
)])
其中
object
- AlarmEventBanner 对象的名称。
ShowDialog
- 可选参数,控制在运行时是否显示某个对话框,以允许操作员在确认报警前输入注释。
  • TRUE
    。默认值是 TRUE。如果 ShowDialog = TRUE,则会打开
    通过注释确认报警
    对话框,允许用户在确认报警前输入注释。
  • FALSE
    。如果 ShowDialog = FALSE,则在确认报警前不会显示对话框。使用
    Comment
    参数的值确认报警。
    Comment
    -
    可选参数,指定与确认选定报警关联的注释字符串。
可能的错误
  • ftasErrorServerConnectionLost
  • ftasErrorInsufficientRights
  • ftasErrorGeneralFailure
  • ftasErrorUnknownAlarm
  • ftasErrorOperationIgnored
要在 FactoryTalk View 图形画面上使用调用此方法的按钮,报警和事件条必须配置为“焦点丢失时保持选择”,以使方法正常工作。如果未选择“焦点丢失时保持选择”,则在单击按钮时所选行将丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal