监控与安全相关的事件

监控与安全相关的事件,找出是否对安全策略或其他对象进行了更改,更改人以及更改时间。可以通过设置审核策略来监控与安全相关的事件。
在
FactoryTalk
自动化系统中,
Rockwell Automation
软件产品监控系统活动并生成详细的诊断消息。与此同时,
FactoryTalk Diagnostics
从整个分布式系统的所有参与产品收集活动、警告、错误和审核消息,并将它们路由到每台计算机上的“本地记录”。
FactoryTalk Diagnostics
也可以根据安装的产品和设置的配置选项将这些消息路由到其他集中记录目标,如 ODBC 数据库或
FactoryTalk® AssetCentre
审核记录。
FT_DIAG_CentralLog
要配置
FactoryTalk Diagnostics
路由和记录选项,请从每台安装了
FactoryTalk Administration Console
的计算机的
工具
菜单中选择
FactoryTalk Diagnostics Setup
。
要查看诊断消息,请从
工具
菜单中选择
FactoryTalk Diagnostics > 查看器
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal