示例:审核消息

如果
审核策略
中的
审核对配置和控制系统的更改
设置已启用,则会在
FactoryTalk
系统中发生任何配置和控制系统更改时生成审核消息。
添加和删除控制系统组件的消息示例:
  • 将区域 [Line2] 添加到应用程序 [Network/Paper Mill]
  • 将区域 [Line1b] 从应用程序 [Network/PaperMill] 中移除
  • 将图形画面 [Overview] 添加到区域 [Network/Paper Mill/Line2]
  • 将用户 [BBilly] 从目录 [Network/System] 中移除
  • 将工程 [PASTEURIZE] 下载到处理器 [/NetworkPath/Line1]
  • 将梯级 [XIC B3/0 OTE B3/0] 插入到处理器 [XYZ/File 2/Rung 10] 中
修改控制系统值的消息示例:
  • 修改了目录 [Network/System] 中的用户 [JSmith] 的属性
  • 修改了应用程序 [Network/Paper Mill] 中的服务器 [Line2HMI] 的属性
  • 将处理器 [TABLET10] 中的 I/O [I1:2/15] 从 [OFF] 强制为 [ON]
  • 将目录 [Network/System] 中的安全策略 [Enforce password history] 从 [0] 改为 [5]
  • 将处理器 [TABLET10] 中的标签 [HighPressureLimit] 的值从 [100] 改为 [125]
  • 将区域 [Network/Paper Mill/Line1] 中的标签 [MaxFeederSpeed] 的值从 [200] 改为 [300]
  • 将区域 [Network/Paper Mill/Line2] 中的图形画面 [Line1Overview] 的名称从 [Line1Overview] 改为 [Line2Overview]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal