默认通信协议设置

在
FactoryTalk
分布式系统中,通信协议会影响到客户端和服务器服务之间以及
FactoryTalk Directory
和网络上的服务器之间的通信。此设置被看作“默认”设置,因为如果
FactoryTalk Live Data
服务检测到网络上的某些组件与所选择的策略设置不兼容,就会覆盖策略,使用最可能的设置保证不间断工作。例如,对于第三方服务器和
RSLinx Classic
,
FactoryTalk Live Data
就不会尝试 TCP/IP 连接并且总是使用 DCOM。
使用
实时数据策略属性
的
策略设置
选项卡,将默认协议从
TCP/IP
设置为
DCOM
,反之亦然。
FactoryTalk Services Platform
的安装过程将评估网络上的服务和组件并设置相应的通信协议。例如,如果从
FactoryTalk
的较早版本升级到
FactoryTalk Services Platform
2.10 (CPR 9) 或更高的版本,默认通信协议会自动设置为 DCOM。如果是在计算机上第一次安装
FactoryTalk Services Platform
2.10 或更高的版本,默认通信协议会自动设置为 TCP/IP。通常不必更改默认设置,而且不建议更改。
默认协议设置
描述
TCP/IP
一种开放通信协议,通常比专有的 DCOM 协议更可靠且性能更出色。
  • 只有在自动控制网络上的所有或大部分客户端和服务器均升级为使用
    FactoryTalk Services Platform
    v. 2.10 (CPR 9) 或更高的版本后才能选择此选项。
  • 如果自动控制网络正在使用
    FactoryTalk Automation Platform
    v.2.00 (CPR 7) 或更早的老版本或者系统包括多个第三方
    OPC
    服务器和设备,请不要选择此选项。
当此设置从
DCOM
改为
TCP/IP
时,会有一条审核消息被记录到
FactoryTalk Diagnostics
中,表示该值从
假
改为
真
。
DCOM
一种由
Microsoft
所有和管理的私有通信协议。
在以下情况下,选择此选项:
  • 自动控制网络上的大部分客户端和服务器正在使用老版本的
    FactoryTalk Automation Platform
    (v. 2.00,CPR 7 或更早)
  • 系统包括第三方
    OPC
    服务器和设备
当此设置从
TCP/IP
改为
DCOM
时,会有一条审核消息被记录到
FactoryTalk Diagnostics
中,表示该值从
真
改为
假
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal