Live Data 策略属性

如何打开“Live Data 策略属性”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 右键单击
    Live Data 策略
    ,然后选择
    属性
    。
使用
Live Data 策略属性
的
策略设置
选项卡为分布式
FactoryTalk
系统选择默认通信协议
。
此设置会影响客户端与服务器服务之间以及
FactoryTalk Directory
与网络上的服务器之间的通信。此设置被视为“默认”设置。如果
FactoryTalk Live Data
服务检测到网络中的某些组件与所选策略设置不兼容,则服务会覆盖策略,并使用最可能的设置保证不间断通信。例如,对于第三方服务器和
RSLinx Classic
,
FactoryTalk Live Data
就不会尝试 TCP/IP 连接并且总是使用 DCOM。
仅可在必要的时候更改此设置,例如,如果系统出现通信问题并且需要切换到 DCOM 以进行故障诊断。在部署此更改以运行产品系统前,请彻底测试通信。许多因素会影响到通信,包括防火墙、关闭的端口以及网络架构与配置之间存在差异。
重要提示:
更改此策略设置会产生不可预料的结果。不要在正在运行的产品系统中更改此设置。为使更改生效,请关闭并重新启动网络中的所有计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal