FactoryTalk Batch Services 属性对话框—辅助服务器选项卡

在
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中,使用
辅助服务器
选项卡配置辅助
FactoryTalk® Batch
服务器选项。

辅助服务器选项卡设置

辅助服务器
选项卡允许您启用并设置辅助
FactoryTalk Batch
服务器的选项,以创建
FactoryTalk Batch
服务器对,从而在服务器对的另一成员上恢复或继续批处理执行。
常规设置
设置
描述
启用辅助
FactoryTalk Batch
服务器
选择此选项可指定
FactoryTalk Batch
服务器必须与辅助
FactoryTalk Batch
服务器协同工作,并在整个
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中启用辅助
FactoryTalk Batch
服务器选项。
清除此复选框时,还会清除
托管辅助 FactoryTalk Batch 服务器的计算机
字段中的任何值。
托管辅助
FactoryTalk Batch
服务器的计算机
浏览到辅助
FactoryTalk Batch
服务器所在的主机或输入该主机的名称。
主机名称只能由
FactoryTalk Directory
中的一个
FactoryTalk Batch
服务器对象使用,其他任何主或辅助
FactoryTalk Batch
服务器都不能使用。如果在
FactoryTalk Directory
中为多个
FactoryTalk Batch
服务器对象输入相同的主机计算机名称,
FactoryTalk Batch
将使用其找到的首个主机计算机名称实例所关联的
FactoryTalk Batch
服务器对象的配置。

批处理创建

在
批处理创建
区域,您可以配置辅助
FactoryTalk Batch
服务器在批处理创建时如何为每个批处理生成唯一 ID,以及操作员在添加批处理时看到的默认批处理名称。
批处理创建设置
设置
描述
创建 ID 范围
为了进行批处理标识,辅助
FactoryTalk Batch
服务器会在创建批处理时为每个批处理生成一个唯一的
CreateID
。
创建 ID 范围
字段控制辅助
FactoryTalk Batch
服务器在生成
CreateID
时可以使用的 ID 范围。要确保由
FactoryTalk Batch
服务器对生成的所有 ID 都是唯一的,则不能为主
FactoryTalk Batch
服务器及其辅助服务器选择相同的范围。
小贴士: 主
FactoryTalk Batch
服务器的
创建 ID 范围
字段属性位于
常规
选项卡中。有关更多信息,请参见 “FactoryTalk Batch Services 属性”对话框—“常规”选项卡。
为生成新的
CreateID
,辅助
FactoryTalk Batch
服务器会将上一个
CreateID
递增 1(跳过
eventdir.txt
文件中存在的任何 ID)。
默认批处理 ID
添加批处理时,操作员在
FactoryTalk Batch View
批处理创建
页面中看到的其中一个属性是
批处理 ID
。此
默认批处理 ID
字段定义操作员最初在
批处理 ID
属性中看到的默认值。
默认批处理 ID
字段中的值必须满足以下要求:
  • 最大长度为 255 个字符。
  • 仅包含字母、数字和下划线。该值不能包含空格;单引号或双引号;左/右圆括号/方括号;百分比符号;制表符、换行符或回车符;或区域设置列表分隔符。
  • 不能包含在
    高级
    选项卡中定义的
    IllegalUserBatchID
    属性中列出的值。有关更多信息,请参见 “FactoryTalk Batch Services 属性”对话框 —— “高级”选项卡。
此必填字段的默认值为
BATCH_ID
。

其他

其他
区域允许您定义暂停传递和限制相关的选项。
当在辅助
FactoryTalk Batch
服务器中执行的批处理检测到故障情况时,系统可能会阻止全部或部分批处理通过配方层次结构进行传播。所选的
暂停传递
类型标识为响应故障而命令暂停的批处理量以及继续运行的批处理量。
暂停传递类型
类型
描述
None
不暂停。整个批处理继续运行。
阶段
仅暂停受影响的阶段,允许该阶段所属单元的其余部分及所有其他单元继续运行。
Operation
仅暂停受影响的阶段和相关操作,允许该操作所属单元的其他部分和所有其他单元继续运行。
单位
暂停阶段和相关单元,所有其他单元继续运行。
批处理
暂停整个批处理。这是默认值。
其他
区域中的其他设置允许您定义与限制相关的选项。
其他设置
设置
描述
最大日志文件大小(MB)
辅助
FactoryTalk Batch
服务器会将活动记录到日志文件(
Batchsvr.log
)。此必填字段定义日志文件的最大大小(以 MB 为单位)。当日志文件达到最大大小时,日志将以循环方式运行,新记录将覆盖最旧的记录。
此字段的最小整数值为 1,最大整数值为 1,024。默认值为
10
MB。
最小磁盘空间 (MB)
此必填字段定义在将批处理添加到
BatchList
之前必须拥有的最小可用磁盘空间(以 MB 为单位)。充足的磁盘空间有助于防止数据丢失。
此字段的最小整数值为 1,最大整数值为 1,024。默认值为
1
MB。
要并行验证的最大条目数
在
FactoryTalk Batch Service Manager
中,可以向辅助
FactoryTalk Batch
服务器发出运行时命令,以验证区域模型中的标签。由于尝试同时验证所有标签可能会给支持这些标签的数据服务器带来很大的负载,且客户可能正在运行批处理,因此默认情况下,该命令一次验证一个标签。
此必填字段允许您增加命令同时验证的标签数,最大整数值为 30。默认值为
1
。
最小可用虚拟内存 (MB)
此必填字段定义在辅助
FactoryTalk Batch
服务器允许创建批处理前必须具备的最小可用虚拟内存量(以 MB 为单位)。充足的内存有助于防止
FactoryTalk Batch
服务器崩溃。
此字段的最小整数值为 102,最大整数值为 3,840。默认值为
512
MB。

OPC 通信超时

OPC 通信超时
区域可用于配置辅助
FactoryTalk Batch
服务器的看门狗计时器。
OPC 通信超时设置
设置
描述
周期(毫秒)
此必填字段定义一个时间间隔(以毫秒计),辅助
FactoryTalk Batch
服务器使用此时间间隔检查与
FactoryTalk Live Data
服务器和 OPC 数据服务器的通信质量,并在数据服务器连接丢失时尝试重新连接逻辑。
此字段的最小整数值为 1,000,最大整数值为 60,000。默认值为
10,000
毫秒。
允许的故障数
此必填字段用于定义在辅助
FactoryTalk Batch
服务器允许的连续看门狗设置或重置失败的周期数达到该值之后,
FactoryTalk Live Data
服务器或 OPC 数据服务器连接状态将被标记为“不良”,并且使用该数据服务器的批处理将根据其配置的
暂停传递
类型进行响应。
此字段的最小整数值为 2,最大整数值为 999,999,999。默认值为
5
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal