“FactoryTalk Batch Services 属性”对话框—“常规”选项卡

在
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中,可以使用
常规
选项卡配置主
FactoryTalk® Batch
服务器选项。

“常规”选项卡设置

常规
选项卡允许您设置主
FactoryTalk Batch
服务器并配置服务器选项。
常规设置
设置
描述
名称
FactoryTalk Directory
中,
FactoryTalk Batch
服务器对象的标记。每个
名称
在
FactoryTalk Directory
应用程序或区域中必须唯一。
此必填字段的其它规范包括:
  • 最大长度为 100 个字符
  • 以字母或数字开头
  • 仅包含字母、数字和下划线
托管主
FactoryTalk Batch
服务器的计算机
浏览到主
FactoryTalk Batch
服务器所在的主机计算机,或输入其名称。
主机计算机名称只能由
FactoryTalk Directory
中的一个
FactoryTalk Batch
服务器对象使用,其他任何主/辅助
FactoryTalk Batch
服务器(如果配置了辅助服务器)都不能使用。如果在
FactoryTalk Directory
中为多个
FactoryTalk Batch
服务器对象输入相同的主机计算机名称,
FactoryTalk Batch
将使用其找到的首个主机计算机名称实例所关联的
FactoryTalk Batch
服务器对象的配置。
启用
FactoryTalk
e
Procedure
选择此选项可指定
FactoryTalk Batch
服务器必须与
FactoryTalk
e
Procedure®
协同工作,并在整个
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中启用
FactoryTalk
e
Procedure®
选项。
启用
FactoryTalk Batch
Material Manager
选择此选项可指定
FactoryTalk Batch
服务器必须与
FactoryTalk Batch
Material Manager
协同工作,并在整个
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中启用
FactoryTalk Batch
Material Manager
选项。

批处理创建

在
批处理创建
区域中,配置主
FactoryTalk Batch
服务器在批处理创建时为每个批处理生成唯一 ID 的方式,以及操作员在添加批处理时看到的默认批处理名称。
批处理创建设置
设置
描述
创建 ID 范围
为了进行批处理标识,主
FactoryTalk Batch
服务器会在创建批处理时为每个批处理生成一个唯一的
CreateID
。
此
创建 ID 范围
字段用于控制主
FactoryTalk Batch
服务器在生成
CreateID
时可以使用的 ID 范围。要确保由
FactoryTalk Batch
服务器对生成的所有 ID 都是唯一的,则不能为主
FactoryTalk Batch
服务器及其辅助服务器选择相同的范围。
小贴士: 辅助
FactoryTalk Batch
服务器的
创建 ID 范围
字段的属性位于
辅助服务器
选项卡中。有关更多信息,请参见 FactoryTalk Batch Services 属性对话框—辅助服务器选项卡。
为生成新的
CreateID
,主
FactoryTalk Batch
服务器会将上一个
CreateID
递增 1(跳过
eventdir.txt
文件中存在的任何 ID)。
默认批处理 ID
添加批处理时,操作员在
FactoryTalk Batch View
批处理创建
页面中看到的其中一个属性是
批处理 ID
。此
默认批处理 ID
字段定义操作员最初在
批处理 ID
属性中看到的默认值。
默认批处理 ID
字段中的值必须满足以下要求:
  • 最大长度为 255 个字符。
  • 仅包含字母、数字和下划线。该值不能包含空格;单引号或双引号;左/右圆括号/方括号;百分比符号;制表符、换行符或回车符;或区域设置列表分隔符。
  • 不能包含在
    高级
    选项卡中定义的
    IllegalUserBatchID
    属性中列出的值。有关更多信息,请参见 “FactoryTalk Batch Services 属性”对话框 —— “高级”选项卡。
此必填字段的默认值为
BATCH_ID
。

事件文件

在批处理执行期间,主
FactoryTalk Batch
服务器会创建电子批处理记录。电子批处理记录包括一个批处理事件的完整记录。
事件文件
区域允许您配置与电子批处理记录相关的设置。
事件文件设置
设置
描述
文件格式
定义电子批处理记录的文件格式。从列表中选择下列选项之一:
  • JSON 行式格式(EVTJ)
  • 传统制表符分隔格式(EVT)
启用事件日志签名
选择此选项可打开“事件日志签名”,该功能可检测对电子批处理记录(
.evt
或
.evtj
文件)进行未经授权的更改。
小贴士: 有关事件日志签名的更多信息,请参阅 。

其他

其他
区域允许您定义暂停传递和限制相关的选项。
当在主
FactoryTalk Batch
服务器中执行的批处理检测到故障情况时,系统可能会阻止全部或部分批处理通过配方层次结构进行传播。所选的
暂停传递
类型标识为响应故障而命令暂停的批处理量以及继续运行的批处理量。
暂停传递类型
类型
描述
None
不暂停。整个批处理继续运行。
阶段
仅暂停受影响的阶段,允许该阶段所属单元的其余部分及所有其他单元继续运行。
Operation
仅暂停受影响的阶段和相关操作,允许该操作所属单元的其他部分和所有其他单元继续运行。
单位
暂停阶段和相关单元,所有其他单元继续运行。
批处理
暂停整个批处理。这是默认值。
其他
区域中的其他设置允许您定义与限制相关的选项。
其他设置
设置
描述
最大日志文件大小(MB)
主
FactoryTalk Batch
服务器会将活动记录到日志文件(
Batchsvr.log
)。此必填字段定义日志文件的最大大小(以 MB 为单位)。当日志文件达到最大大小时,日志将以循环方式运行,新记录将覆盖最旧的记录。
此字段的最小整数值为 1,最大整数值为 1,024。默认值为
10
MB。
最小磁盘空间 (MB)
此必填字段定义在将批处理添加到
BatchList
之前必须拥有的最小可用磁盘空间(以 MB 为单位)。充足的磁盘空间有助于防止数据丢失。
此字段的最小整数值为 1,最大整数值为 1,024。默认值为
1
MB。
要并行验证的最大条目数
在
FactoryTalk Batch Service Manager
中,可以向主
FactoryTalk Batch
服务器发出运行时命令,以验证区域模型中的标签。由于尝试同时验证所有标签可能会给支持这些标签的数据服务器带来很大的负载,且客户可能正在运行批处理,因此默认情况下,该命令一次验证一个标签。
此必填字段允许您增加命令同时验证的标签数,最大整数值为 30。默认值为
1
。
最小可用虚拟内存 (MB)
此必填字段定义在主
FactoryTalk Batch
服务器允许批处理创建之前必须拥有的最小虚拟内存量(以 MB 为单位)。充足的内存有助于防止
FactoryTalk Batch
服务器崩溃。
此字段的最小整数值为 102,最大整数值为 3,840。默认值为
512
MB。

OPC 通信超时

OPC 通信超时
区域可用于配置主
FactoryTalk Batch
服务器的看门狗计时器。
OPC 通信超时设置
设置
描述
周期(毫秒)
此必填字段定义一个时间间隔(以毫秒计),主
FactoryTalk Batch
服务器使用此时间间隔检查与
FactoryTalk Live Data
服务器和 OPC 数据服务器的通信质量,并在数据服务器连接丢失时尝试重新连接逻辑。
此字段的最小整数值为 1,000,最大整数值为 60,000。默认值为
10,000
毫秒。
允许的故障数
此必填字段用于定义在主
FactoryTalk Batch
服务器允许的连续看门狗设置或重置失败的周期数达到该值之后,
FactoryTalk Live Data
服务器或 OPC 数据服务器连接状态将被标记为“不良”,并且使用该数据服务器的批处理将根据其配置的
暂停传递
类型进行响应。
此字段的最小整数值为 2,最大整数值为 999,999,999。默认值为
5
。

内容策略

仅当选中此选项卡上的“
启用 FactoryTalk Batch Material Manager
”选项时,才能访问“
物料策略
”区域。此区域允许您设置
FactoryTalk Batch
Material Manager
服务器,并配置在与
FactoryTalk Batch
内容服务器通信丢失时
FactoryTalk Batch
服务器的行为。
内容策略设置
设置
描述
托管内容服务器的
FactoryTalk Batch
计算机
浏览到主
FactoryTalk Batch
内容服务器所在的计算机或或输入此计算机的路径。计算机必须位于
FactoryTalk Directory
中。
通信丢失行为
配置
FactoryTalk Batch
服务器在与
FactoryTalk Batch
内容服务器的通信中断时的行为。从列表中选择以下选项之一:
  • 失败并暂停
    ——暂停整个批次。
    FactoryTalk Batch
    服务器会在
    FactoryTalk Batch
    内容服务器可用时自动恢复通信。这是默认值。
  • 切换到手动
    ——允许您在手动模式下运行批处理。在手动模式下,
    FactoryTalk Batch
    服务器会提示操作员输入通常由
    FactoryTalk Batch
    内容服务器提供的信息。当
    FactoryTalk Batch
    内容服务器可用时,手动恢复通信。
    小贴士: 有关手动恢复通信的更多信息,请参阅 。
拆分进料时暂停
此选项默认启用,用于在拆分进料的情况下暂停批处理。
小贴士: 如果选择禁用此选项,除非在配方中为每个启用的内容创建内容循环,否则批处理可能无法获得预期的内容量。有关使用
创建内容回路
命令的信息,请参见 。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal