“FactoryTalk Batch Services 属性”对话框 —— “高级”选项卡

在
“FactoryTalk Batch Services 属性”
对话框中,可以使用
“高级”
选项卡配置
FactoryTalk® Batch
服务器扩展属性。

“高级”选项卡设置

扩展属性不能在用户界面中进行配置。仅当
Rockwell Automation®
技术支持部门指示进行配置时,才可进行配置。
每个属性都以一对字符串的形式存在(
Name
和
Value
)。
扩展属性
设置
描述
名称
显示
FactoryTalk Batch
服务器扩展属性的名称。每个名称必须唯一,并符合以下要求:
  • 最大长度为 64 个字符
  • 以字母开头
  • 仅包含字母、数字和下划线
值
显示
FactoryTalk Batch
服务器扩展属性的值。此字段的最大长度为 1,024 个字符。
示例扩展属性
名称
值
CommandTimeOut
60
IllegalUserBatchID
BAD_BATCH_ID
LicenseServerTimeout
120
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal