配置 FactoryTalk Batch 高可用性(HA)

(可选)设置辅助
FactoryTalk® Batch
服务器以创建
FactoryTalk Batch
服务器对,从而在服务器对的另一成员上恢复或继续批处理执行。
设置辅助
FactoryTalk Batch
服务器:
  • 在
    FactoryTalk Batch Services 属性
    对话框中,使用
    辅助服务器
    选项卡配置辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器选项。
  • 在
    FactoryTalk Batch Services 属性
    对话框中,使用
    工程设置
    选项卡为安装了辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器的计算机配置工程设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal