将应用程序或区域中的硬件资源分组

将硬件资源分组,通过应用程序或区域管理其安全设置。资源分组中的设备会继承其关联应用程序或区域的安全权限。
有关资源分组的更多信息,请参见:
前提
将硬件资源分组需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 配置安全性
要将应用程序或区域中的硬件资源分组
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击任意应用程序或区域,然后选择
    资源编辑器
    。
  2. 在
    资源编辑器
    中,选择
    管理资源
    。
    选择资源
    将打开
  3. (可选)要创建可添加到资源分组的新逻辑名称,请选择
    添加新逻辑名称
    。
  4. 选择资源:
    • 选择资源的逻辑名称。展开
      逻辑名称
      树,直至显示设备。
      要筛选逻辑名称列表:
      • 选择
        仅显示未与区域关联的逻辑名称
        可仅查看未与应用程序或区域关联的设备的逻辑名称。
      • 选择
        显示所有逻辑名称
        后,即使逻辑名称未与应用程序或区域关联,也可查看所有逻辑名称。
    • 选择使用其网络相对路径的资源,展开
      网络和设备
      树,直至显示设备。
  5. 在树中选择资源后,使用
    >
    将其移入
    选定资源
    列表。
  6. 完成后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal