资源组

资源组是与应用程序或区域关联的
网络和设备
树中的硬件资源集合。资源组不是单独的帐户类型。
一个应用程序或区域下的群组资源允许一次性对一组控制硬件授予或拒绝安全权限,而无需对每个设备单独设置。
通过在
资源编辑器
中选择与区域关联的资源,可在
FactoryTalk Directory
中的任何应用程序或区域中创建资源分组。资源组自动继承其所在应用程序或区域的安全设置。
这些安全权限可能是专门为区域定义的明确权限,也可能是从区域所在的应用程序或应用程序所在的
FactoryTalk Directory
继承的权限。如果需要,通过在
网络和设备
树中浏览网络或设备,为设备设置明确权限以覆盖为其资源组设置的安全权限。
为防止权限冲突,不允许进行以下配置:
  • 在其他资源分组中嵌套资源分组。
  • 在同一
    FactoryTalk Directory
    的多个资源分组中包含相同的网络或设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal