在区域之间移动资源

使用
资源编辑器
将硬件资源从一个应用程序或区域移至另一个应用程序或区域。移动的设备或控制网络会继承其新区域或应用程序的安全权限。
前提
在区域之间移动硬件资源需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 配置安全性
要在区域之间移动资源
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击任意应用程序或区域,然后选择
    资源编辑器
    。
  2. 在
    区域
    列表中,选择包含要复制的资源的区域。
  3. 在
    关联的资源
    列表中,右键单击该资源,然后选择
    剪切
    。
  4. 在
    区域
    列表中,选择要将资源复制到的区域,再次右键单击
    关联的资源
    列表,然后选择
    粘贴
    。
  5. 完成后选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal