查看或编辑区域描述

为了帮助确定区域的用途或者记录应用程序的其他相关信息(如联系人姓名或版本历史),请输入区域的描述。
使用
区域属性
查看和更改描述。区域的名称是只读的。
要编辑区域描述
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序,右键单击区域,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    描述
    中,键入描述,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal