此计算机上未配置正确的 FactoryTalk Directory

如果发生以下情况,则可能是因为在计算机上没有安装正确的
FactoryTalk
Directory,或者禁用了允许对该目录进行访问的管理员帐户:
  • 尝试登录
    FactoryTalk
    Local Directory 或
    FactoryTalk
    Network Directory 但不被允许访问。
  • 安装
    FactoryTalk
    产品后,运行该产品时遇到了意外错误消息。
要更正此问题,请转到
Rockwell Software > FactoryTalk 工具
,并运行
FactoryTalk Directory 配置向导
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal